This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7516:寄生输出电容

Guru**** 2958760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1609517/tx7516-parasitic-output-capacitance

器件型号: TX7516

尊敬的专家:  

您能帮助解决以下问题吗?

在第 11 页上、 当 T/R 开关打开时、估计“脉冲发生器输出寄生电容“为 46 pF。 这是否意味着、即使对于小信号、传感器在接收时也会看到一个朝向接地的并联 46 pF? 这对于高频探头来说是一个问题。

为避免这种情况、脉冲发生器通常使用串联二极管进行去耦、用于小信号。

此致、

Marvin