This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5296A:ADS5296A:交错模式 (160MSPS) 下的自定义 FIR 滤波器问题–频率响应不符合预期

Guru**** 2933270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5296A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1615943/ads5296a-ads5296a-custom-fir-filter-issue-in-interleaved-mode-160-msps-frequency-response-is-not-as-expected

器件型号: ADS5296A

TI 团队大家好、

我正在使用 ADS5296A 指定 交错模式 160Msps 采样率。 我正在尝试使用 集成的可定制单速率 FIR 滤波器 直至 40MHz 的平坦通带。

不过、我观察到的行为表明 FIR 滤波器块不会将其时钟频率缩放到交错速率。

问题:

  1. 时钟不匹配: 当以 160MSPS(交错)采样时、FIR 滤波器似乎仍在各个内核的基底 80MHz 时钟下运行。

  2. 镜像效果: 输出信号的频率响应看起来像 80MHz 滤波器响应(从 0 到 40MHz) 以及)以及 160MHz 奈奎斯特区域后半部分(从 40 - 80MHz) 的)的滤波器响应重复/镜像版本。

  3. 40MHz 处的“孔“: 当我尝试将截止频率 (f_c) 设置 f_s/2 (对于交错流,该频率应为 80MHz) 时)时、会出现“空洞“或衰减点 40MHz 而不是 80MHz。

配置详细信息:

  • 模式: 12 位、交错 (EN_INTERLEAVE = 1)。

  • 采样速率: 160Msps。

  • 筛选条件: 通过 SPI 加载的 12 抽头单速率自定义 FIR 系数。

问题:

  • ADS5296A 内部数字处理块实际上是否在交错模式下支持 FIR 滤波器的 160MHz 时钟?

  • 是否需要一个特定的寄存器位(除了标准滤波器使能)来将 FIR 时钟源切换为组合交错数据速率?

  • 如果 FIR 块通过硬件限制为 80MHz、则是否可以在交错模式下使用该块、或者它是否被旁路/限制为单个通道?

我期待着您提供有关这是否是已知的架构限制的技术指导。

此致、