This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:模拟电源

Guru**** 2929740 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS122S14, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1615673/ads1261-analog-power-supply

器件型号: ADS1261
主题中讨论的其他器件: ADS122S14ADS124S08

大家好、我正在使用 ADS1261 作为 ADC、为双通道称重传感器设置设计一个 PCB。 我将使用 3.7V 锂聚合物电池。 可以是默认值。  我需要一个升压转换器和一个 LDO 来提供干净的 5V 电源。 由于有许多升压转换器、我不确定哪一款适合。 您能提出任何建议吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diwakar Reddy:

    您能否在电源管理 e2e 论坛上发布此问题? 他们将能够更好地回答这个问题、因为您的问题并不是关于 ADC 的。 但是、无论如何提高 电池电压、我都建议使用 LDO 提供干净的电源。 如果您有噪声电源、那么没有必要为您的应用选择噪声非常低的 ADS1261

    但是、在本手册中、您是否考虑了此应用中的低功耗 ADC(如 ADS124S08 或 ADS122S14)? 这些 ADC 更适合电池供电应用、因为它们消耗的电流比 ADS1261 低得多。 当然、ADS124S08 上的噪声要高一些、但我可以想象、由于采用电池供电、因此对于此应用来说、系统规格可以稍微放宽一些

    如果您对这些其他 ADC 有任何具体问题、请告诉我

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我会将其发布到电源管理 e2e 论坛。 我没有考虑其他 ADC。 我也会检查他们。 谢谢你。