This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5812:禁用 AFE5812 的高通滤波器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5812, AFE5832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1613170/afe5812-disabling-the-high-pass-filter-on-the-afe5812

部件号: AFE5812
主题中讨论的其他器件: AFE5832

尊敬的所有人:

AFE5812 的 MHz 范围超声波设计经过验证、我希望试用<50kHz 的超声波。 数据表第 20 页显示了 LNA HPF 响应与 reg59[3:2]。 您会看到、该图对于低于 50kHz 的传感器没有带来很大的希望。

我当时跟的是一个使用 AFE5832 的人、他能够通过其中一个寄存器中不明显且不公开的可用位绕过 HPF。 这使他能够对低至直流的信号进行采样、这非常有趣。

有人能帮我解决这个问题吗?

此致、

Giovanni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AFE5832 与 AFE5812 是完全不同的。 在 AFE5812 中、如果您想试用小于 50kHz 的输入、可以执行以下操作:

    通过将 PGA_HPF_DISABLE 位写入 1 来禁用 PGA HPF。 禁用数字 HPF。  必须启用 LNA HPF、因此必须启用它。 但是、您可以将 INM 电容器从 15nF 增加到 30nF、并在此表中的第二个设置中配置 LNA HPF 角。 这会将 LNA HPF 角推至 25kHz、并且您将能够抑制偏移。