This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292RECG-FE:ADS1292RIRSMT 在可穿戴胸带(游泳应用)中的电极选择指南

Guru**** 2940020 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1615388/ads1292recg-fe-electrode-selection-guidance-for-ads1292rirsmt-in-wearable-chest-strap-swimming-application

器件型号: ADS1292RECG-FE
主题中讨论的其他器件: ADS1292R

TI 团队大家好、

我们目前正在评估 ADS1292RIRSMT 用于的可穿戴胸带设备的典型例子 游泳/水下监测应用 。 该项目处于初始可行性阶段、我们目前正在评估电极配置和电极类型选择。

我们希望了解以下几点:

  1. 电极类型选择:

    • 建议将哪种类型的电极与 ADS1292R 一起用于可穿戴胸带(例如 Ag/AgCl 凝胶电极,干传导橡胶电极,纺织电极)?

    • 是否有任何 TI 推荐或常用的电极器件型号已通过 ADS1292R 验证?

  2. 可穿戴/游泳用例:

    • 对于游泳或水下可穿戴应用、通常使用哪些电极材料来确保良好的皮肤接触和信号质量(导电橡胶,纺织电极或其他)?

    • 是否有任何介绍使用 ADS1292R 进行可穿戴 ECG 电极选择的参考设计或应用手册?

  3. 水下呼吸监测:

    • 我们计划使用 ADS1292R 的呼吸阻抗测量功能。

    • 使用胸带电极在水下条件下进行呼吸监测是否可行?

    • 在此类用例中、是否有任何推荐用于呼吸测量的电极放置指南?

  4. 测试/参考电极详细信息:

    • 您能否与我们分享 TI 评估或参考设计中使用的任何经过测试的电极规格(尺寸,材料,阻抗范围)或参考供应商器件?

任何指导、参考文档或应用手册都非常感谢。

感谢您的支持。

此致、
类似

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、akin、

    感谢您发布的文章、并考虑将我们的 ADS1292R 用作生物电势模拟前端 遗憾的是、我们无法对电极的类型或放置方式提出建议。 此决策由最终用户来评估和确定其应用。 我可以告诉您,尽量减小电极 — 皮肤接触阻抗是获得高质量信号的关键。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的澄清。

    您能否分享一下您对在水下条件下使用 ADS1292R 进行呼吸监测的意见? 此外、是否有任何电极选择指南或应用手册可供选择、即使无法提供具体建议也是如此? 如果可能、您能否分享已通过 ADS1292R 测试的任何电极模型?

    此外、ADS1292R 是否适用于水下监测应用、是否有任何特殊注意事项?

    此致
    类似