This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:采样速率不根据 OSR 设置而变化

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1615026/ads131m04-sample-rate-not-changing-as-per-osr-setting

器件型号: ADS131M04

采样率未按照更改 OSR 中的设置 有用 寄存器。 无论什么、始终获得接近 1ksps 的采样率 OSR 设置为。 使用两个软件计数并使用上的示波器测量了采样率 DRDY 引脚上并在两者上获得相同的 1ksps 采样率。
器件的频率范围 待机 然后再写入 OSR 中的设置 有用 寄存器并设置为 唤醒 写入寄存器之后。 已尝试读取 有用 在唤醒后注册并读取我们写入的内容。 这意味着 有用 正在写入寄存器、但根据、采样率不变 OSR 数据值。

请您尽早帮助我解决这个问题、因为我们正处于项目的关键阶段?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rejitha Rajappan:

    欢迎来到 TI E2E 论坛。

    ADS131M04 器件通电后的默认数据速率或/DRDY 周期是多少? 在写入和读回时钟寄存器时、请分享您使用示波器或逻辑分析仪捕获的原理图和 SPI 时序。

    BR、

    Dale