This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:输入阻抗漂移

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1615326/ads131m02-input-impedance-drift

器件型号: ADS131M02

您好、

从 ADS131M02 数据表中可以看出、输入阻抗值为 300Kohm。

您能否指定输入阻抗漂移(由于温度) 不是这个值的一半?

谢谢、此致

UDI L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiudi L.

    此 ADC 上的输入阻抗不是纯阻性输入阻抗、并且没有 300k Ω 的漂移规格。  输入阻抗与调制器频率和您设置的增益有关、ADS131M02 数据表中 的图 6-5 显示了室温下不同模式下的输入阻抗与增益间的关系图。 G = 1 至 4 的输入阻抗 在整个温度范围内相当稳定、但 不同器件之间存在差异。  当 G >= 8 时、 阻抗测量出现大摆幅、输入 电流可以沿任一方向流动。

    BR、

    Dale