This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8668:输入滤波

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1615496/ads8668-input-filtering

器件型号: ADS8668
主题中讨论的其他器件: ADS8688

我正在寻找一个采样速率超过 500kSPS 的 ADC。 我希望能够在电源的开关频率(介于 200kHz 至 250kHz 之间)下重新产生任何瞬态。 ADS8688 具有采样率、但似乎包含截止频率为 15kHz 的输入 LPF。 这是否会影响我的测量?如果是、TI 是否有符合我要求的替代器件?

a8bbd59f-f475-4ea4-863b-8e56636b217e.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Neel、

    我们最近发布了与 ADS8688 类似、具有更高带宽和采样率的多通道 ADC。 这是否更适合您的用例? 您可以将滤波器转角频率调整为 350kHz。

    https://www.ti.com/product/ADS9324


    此致、

    Shaury