This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000EVM:技术查询:模拟信号电平触发 — ADC12J4000EVM + TSW14J56EVM

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000EVM, ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1615799/adc12j4000evm-technical-inquiry-triggering-on-analog-signal-level---adc12j4000evm-tsw14j56evm

器件型号: ADC12J4000EVM
Thread 中讨论的其他器件: ADC12J4000

大家好、TI 高速数据转换器团队、

我是耶路撒冷希伯来大学物理系的研究员。 我们使用的是 ADC12J4000EVM 结合使用 TSW14J56EVM 激光雷达(光子检测)应用的初级侧和次级侧。

挑战: 我们的应用需要检测零星的低振幅模拟脉冲。 我们需要触发 TSW14J56 捕获 超过特定阈值时才启动稳压器 (依赖于数据的触发)。 目前、标准外部触发输入 (J13) 需要数字 CMOS 信号、但我们的源是模拟信号。 我们希望避免在信号路径中添加外部硬件比较器、以保持信号完整性。

我们的问题:

  1. 内部触发器: TSW14J56EVM(通过 HSDC Pro 或当前固件)是否支持“数据相关触发器“或“模拟电平触发器“模式(FPGA 在该模式下监测数据流并在超过阈值时触发捕获)?

  2. ADC 硬件特性: 我们可以配置 ADC12J4000 吗 超范围(或) 快速检测 当信号超过设定的限值时、输出引脚用作 TSW14J56 的触发源?

  3. 定制解决方案: 如果默认情况下不支持此功能、是否可以获得 TSW14J56 FPGA 源代码 (Quartus 项目)? 这将使我们能够在 FPGA 内实现数字比较器逻辑、以满足我们的研究需求。

我们感谢您提供有关实现此自触发捕获的最佳方法的指导。

此致、Asaf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asaf:

    遗憾的是、该产品较旧、未实现这些功能、这些功能通过标准 EVM 设置受到支持。

    下面是指向第三方供应商的链接、我们不再使用该供应商、即我们现有的固件代码。

    请记住、这是出于礼貌给予您的、不会得到进一步支持。

    此致、

    Rob

    链接: tidrive.ext.ti.com/.../ea6efcd2-b131-498b-9c5d-e48e6cb982a8

    访问代码: .5FTx9fK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    感谢您提供链接和访问代码。

    但是、我无法访问这些文件。 打开链接时、我会被重定向到提供两个选项的登录页面:

    1. ENT.TI.COM

    2. TI 企业版

    不能选择使用标准 myTI 账户或外部电子邮件地址进行登录。 该链接看起来可能仅限 TI 内部网络或仅限员工使用。

    您能否生成一个支持外部访问的新链接

    此致、Asaf