This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7067:ADS7067 - TD_CKDO 和增强型 SPI

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1615768/ads7067-ads7067---td_ckdo-and-enhanced-spi

器件型号: ADS7067

您能帮助我们实现此芯片的最大采样率吗?

TD_CKDO 被定义为“延迟时间:SCLK 启动沿到 SDO 上(下一个)数据有效:最高 16ns “。  
当我们在 SPI 模式 00 上观察示波器时、我们可以有效地看到器件在下降时钟沿(SPI 模式 00 下的启动沿)输出其数据、延迟为(在本例中)9ns。 假设这可能是最坏情况 16ns 和对称时钟信号、我们需要考虑 2x16ns 最坏情况作为最小值 如果主器件侧没有高级方法、这将产生围绕 23MHz 的最大时钟频率。 这限制了批次的最大采样率。

数据表还提到以下内容:
该器件具有增强型 SPI 接口、允许主机控制器以较慢的 SCLK 速度运行并仍然实现最大吞吐量。
然而、我们并不完全确定这意味着什么。

关于这一问题、已经有 2 个论坛帖子、但它们给出了相互矛盾的解释。 您能帮助澄清哪种解释和 Appoach 是正确的以实现最大采样率吗?

论坛帖子:
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1612387/ads7067-quiet-time-conversion-time-cannot-be-met-together---are-they-related-exchangeable-in-on-the-fly-mode/6219581
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1613870/ads7067-ads7067--enhanced-spi

提前感谢您的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enzo:

    关于 TD_CKDO 的主题、我将尝试在实验中进一步研究这一点。 我不是 100%肯定我们至今所提供的理由是否充分解释了这项行动。

    否则,我已经对另一个线程中提到的主题 Jonas 作出了回应,我理解第三个线程中的一个回应是待处理的。 我会尽快解决这些问题。  

     ADS7067:ADS7067-增强型 SPI 

    此致、
    Joel