This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5652A:关于 DAC5652A 最大电压输出(单端)

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5652A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1616364/dac5652a-about-dac5652a-max-voltage-output-single-ended

器件型号: DAC5652A

尊敬的 TI 专家:

我想问您有关 TI DAC 模型 DAC5652A 的信息。

数据表显示、在不带输出变压器的配置中、它使用 25 欧姆电阻器作为负载。

在单路输出上使用 20mA 电流时、可获得 0.5V 的电压。

在我的应用中、我需要仅使用 Iout1 输出生成 2.7V 的最大电压。

实际上、我的工作范围必须为 0。 2.7V。这些电压可以长时间连续。 是否可以将总电阻从 25 欧姆增加到 135 欧姆以获得所需的 2.7 V?

此致、

lm

 

dac5652a.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LM:

    在很大程度上调整电阻会使 DAC 超出顺从范围。

    我建议遵循数据表中所述的 SE 输出配置、然后使用 LNA 和衰减来拨入您的应用所需的 2.7Vpp 输出。

    DAC 根本无法提供如此大的输出摆幅。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob!

    您能否确认、通过仅使用一个输出 (Iout1) 并在总负载为 25 欧姆(推荐)的情况下、20mA 量程的最大范围将为 0V 至+0.5V? ...