This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102EVM:ADC129S10EVM — 外部电源连接

Guru**** 2962270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102EVM, ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1616088/adc128s102evm-adc129s10evm---external-power-connection

部件号: ADC128S102EVM
主题: ADC128S102 中讨论的其他器件

我需要通过 J26 SPI 端口连接到 ADC128S102EVM 板

我已移除 R42、将 5.5V 和接地端连接到 VA @J27 并将 3.3V VD 连接到 TP1。

给 ADC128 上电时  、我没有看到 LED 点亮?

我如何知道加电成功、 那么我应该看到 VA 上有多少电流?

Steve

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    当 VA 由外部供电时、D3 不会点亮、因为为其供电的 5.3V 电源轨不由 U8 生成。

    D4 应亮起、因为 VD 直接为其供电。 您能否探测测试点上的电压进行确认?

    在不运行器件的情况下、由于器件处于断电模式、您将看到可忽略不计的电流。 您最多可能在电源上看到 1mA。 一旦器件完全运行、此值将增加。

    如果器件正在通电(通过在靠近器件的位置探测来验证)、它很可能已上电并准备好通过 SPI 进行通信。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel -

    感谢您的澄清。  

    最初、我尝试在安装了 PHI、R42 移除、J27 处的 VA 和 TP1 处的 VD 的情况下上电。  我没有看到 D4 亮起。  

    我移除了 PHI 并向 VD 测试点提供 VD (3.3V)、然后在上电时 D4 亮起。  

    这是有效配置吗?  本用户指南中的任何一种方式都没有阐明。

    用户指南中的第 1.2 节也有说明。 - “还有可用的去耦电容器和保护二极管的封装,必须
    在使用外部电源时填充“、  VA 上是否需要电容器和二极管?  

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    是的、如果您从外部供电并提供外部数字信号、则 PHI 应与电路板保持断开状态。

    严格上不需要二极管或去耦电容器、但二极管最好必须防止过压。 建议使用电容器来减少电源瞬变和波动。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多问题-

    VA 工作电压是多少?

    VD 的工作电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    这些电压与 ADC128S102 器件本身的电压相同:模拟电源为 2.7-5.25V、数字电源为 2.7VA。 这意味着 VD 不应超过 VA、但可以相等。

    此致、
    Joel