This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC168M102R-SEP:初始配置

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1616268/adc168m102r-sep-inital-config

器件型号: ADC168M102R-SEP

您好 TI 团队

为了切换到全时钟模式、是否有必要保持在 20MHz 时钟速度规格内? 我们想提供一个在全时钟模式下可以实现的 36MHz 时钟。 这样、一方就不必支持时钟速度。

谢谢 BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    是的、首先需要以最大 20MHz 执行全时钟模式的配置、因为器件默认上电至半时钟模式。  

    Regardsm
    Joel