This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9813:无法获取免费样片

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9813, ADS9324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1615979/ads9813-unable-to-obtain-free-sample

器件型号: ADS9813
主题中讨论的其他部件: ADS9324

请提供免费样品  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    感谢您的发布。 能否分享您要评估 ADS9813 的应用/项目? 您需要多少个样片?

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用是电动牵引应用、我需要 4 个样片(我的一块电路板需要 4 个 ADC)。 如果您在评估后支持我购买这款芯片、也会很有帮助、因为该芯片在 Mouser 和 Digikey 中的库存为零

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    您是指电力 牵引、例如铁路牵引、还是 EV 等牵引逆变器?

    由于每块电路板需要 4 个器件、您是否了解过我们的新器件 ADS9324? 它与 ADS9813 非常相似、但具有 16 个通道、这可能有助于减小解决方案的尺寸。 这是否更适合您的项目?

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:
    我们将其用于铁路应用。
    TI 是否不鼓励使用 ADS9813  并推广 ADS9324 ? 我想问、因为如果是这种情况、我会修改我的 PCB 设计。
    ADS9324  — 感谢您的建议。 这看起来 不错、但我们将添加其中一个 ADC、并将另一个保留为 3 nos 、因为我们也需要 18 位 ADC。 你能给我发电子邮件吗,这样我们就可以离线讨论这个问题了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、请告诉我如何获得 ADC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:  

    我向您发送了电子邮件、其中包含我的回复。

    此致、

    Samiha