This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98725:CIS AFE 重新设计:从 WM8224 迁移到 LM9872x

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM98714, LM98725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1616222/lm98725-cis-afe-redesign-migration-from-wm8224-to-lm9872x

器件型号: LM98725
主题中讨论的其他器件: LM98714

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我目前正在重新设计现有的 CIS(接触式图像传感器)采集板、希望在从 Wolfson WM8224 AFE 迁移到 TI LM9872x 器件(LM98714/LM98725 系列)方面为您提供支持。

当前设计采用基于 FPGA 的时序和数据采集架构的 WM8224。 在新版本中、我们计划使用 LM9872x 替换 Wolfson 器件、以从集成 CDS、钳位控制和改进的数字接口选项中受益。

为了自信地进行重新设计、请您提供以下几点指导:

  1. 输入偏置和钳位策略

    • 对于交流耦合 CIS 输入、您建议将 CDS 模式还是采样保持模式与 LM9872x 一起使用?

    • 使用光黑像素实现直流偏置稳定时、是否有配置 CLPIN 门控(自动 CLPIN 启动/结束)的最佳实践指南?

  2. 从 WM8224 迁移注意事项

    • 根据您的经验、从 WM8224 迁移到 LM9872x 时需要注意哪些主要架构差异(尤其是在输入钳位,黑电平处理和计时理念方面)?

    • 在这种迁移过程中是否存在我们应该明确避免的常见陷阱?

  3. 时序所有权 (AFE 与 FPGA)

    • 在我的实际设计中、FPGA 已经生成 CIS 时序(像素时钟,线路/帧控制)、建议让 LM9872x 主要用作数据转换器、因为我们希望对 FPGA 重新设计的影响很小?

    • 您是否有说明这两种方法(FPGA 处理 CIS 时序与 LM987XX 处理 CIS 时序要求) 的参考设计?

  4. 数字输出接口选择

    • 实际上、我们使用 WM8224 OP0..OP11 的完整 CMOS 输出。 我们将使用 LM987xx DOUT 0..7 的 CMOS 输出总线,这是否会影响像素处理的质量?

    • 是否有可靠地捕获 LM987xx CMOS 数据的特定限制或建议?

  5. 黑电平校准 (BLC)

    • 将内部 BLC 机制与 FPGA 端像素窗口化(光学黑色与有效像素)相结合的建议策略是什么?

    • 是否宜完全依赖 LM9872x BLC 环路、或在 FPGA 中执行额外的数字校正?

  6. 电源、布局和模拟性能

    • 是否有特定于 CIS 应用的布局建议、这些建议对于通过 LM9872x(去耦,接地,输入布线)实现出色的噪声性能尤为关键?

    • 对于此用例、您是否推荐任何参考 PCB 布局或评估模块?

我们的目标是确保 CIS 采集链清洁、并尽量减少重新设计迭代和 FPGA 影响。 非常感谢任何应用手册、参考设计或直接建议。

提前感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您 考虑使用 LM98725。  但是、LM98725 是一款老一代产品、即将停产。 不建议在新设计中使用此产品。

    我们没有替换产品。

    BR、

    典和