This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB49:引脚排列说明

Guru**** 2953600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1615261/ads42lb49-pinouts-description

部件号: ADS42LB49

你好。 在数据表中、关于 IC 引脚排列的信息不清楚。 我可以要求您澄清(第 4 页和第 5 页)引脚 62 和 63。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sylwester:

    不确定我是否理解您的问题。 一页指的是 16 位器件、另一页分别指的是 14 位器件。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rob
    请参阅图片上的 62 和 63 针的说明。 全部为正。 我认为其中一个应该是负面的。 我希望这一点很清楚
    此致  
    西尔韦斯特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sylwester:

    感谢您更加清楚地回答您的问题并提请我们注意这一点。

    我认为 Pin 62 是负面的、但我正在设计以进行确认。

    给我一天时间与你一起回到这里。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sylwester:

    设计确认、引脚 62 是 16 位和 14 位型号的负位引脚。

    此致、

    Rob