This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:同步信号稳定性问题:修订版 D 与修订版 E2 EVM 板

Guru**** 2970210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1615795/adc12dj5200rfevm-sync-signal-stability-issue-rev-d-vs-rev-e2-evm-boards

器件型号: ADC12DJ5200RFEVM

我们正在使用 REV D 和 REV E2 EVM 板。 在 REV E2 板上、我们能够成功捕获数据、SYNC 信号稳定。 但是、在 REV D 电路板上、SYNC 信号不稳定、我们有时会观察到 SYNC 切换。 我们使用板载时钟选项并通过 ADC_GUI 配置器件。 采样率为 3200MSPS 、并使用 JMOD3 设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gopala:

    请发送 REVE2 EVM 的 pic。

    此外、您说您没有观察到 REVE2 EVM 上的同步切换?

    请提供建议。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob Reeder:

    请查找随附的 REVE2 电路板 pic。

    是、我们尚未在 REVE2 电路板中观察到 SYNC 切换。

    此致、
    Gopala Krishna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob Reeder:

    按照用户指南中的建议进行硬件更改后、请找到随附的照片以供参考。 我们现在能够成功采集 ADC 数据、且 SYNC 信号是稳定的。 请点击此链接找到用户指南 (https://www.ti.com/lit/ug/slau640b/slau640b.pdf?、ts = 1770622977613)。

    感谢您在本案例中的支持和耐心。


    此致、
    Gopala Krishna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新 Gopala。