This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3541:nA 范围内的漏电流测量

Guru**** 2962740 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3563, ADC3541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1616127/adc3541-leakage-current-measurement-in-na-range

器件型号: ADC3541
主题中讨论的其他器件: ADC3563、

     TI 团队大家好、  

     我正在开发 ATE(自动测试设备)、用于验证工厂生产线中制造的 PCBA。 作为此测试的一部分、需要 I ma 来测量电路板漏电流(以 nA 为单位)。

    您是否有任何设计解决方案可以做到这一点? [可以是 ADC、后跟 LNA 或任何其他]

    制约因素

     我不想考虑使用 DMM、因为在空间和成本方面这是不可行的。

     我正在寻找节省空间和成本的方法。

    我们可以有一个电话,如果需要,请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yashwarn、

    这是你想要的吗?

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu873a/tidu873a.pdf

    否则、我们就没有任何专门针对 ADC3541 的参考设计。 我认为最好在此 ADC 前面使用 TIA、并使用 16 位转换器 ADC3563、从而更准确地达到 nA 量程。  

    此致、

    Rob