This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8866:ADS8866 的 PSRR 与频率间的关系

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1615958/ads8866-psrr-of-the-ads8866-vs-frequency

器件型号: ADS8866
主题: REF6050 中讨论的其他器件

我在找到有关 ADS8866 与频率之间的 PSRR 特性的任何信息时遇到问题。 具体来说、我对这个 ADC 在 10kHz 和 1MHz 之间的 PSRR 性能感兴趣。 TI 是否发布了这些信息? 否则,我需要获取评估套件并自行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、  

    感谢您的发布。  我认为我们没有这些信息。 用户通常会使用 TI 或类似 LDO 和基准、这些 LDO 和基准可提供良好的电源、因此 PSRR 通常不是问题。 在 EVM 上、我们使用 REF6050 提供 VREF = 5V。  

    如果您要评估 PSRR、可以使用 ADS8860EVM-PDK。 此 EVM 支持 1MSPS 版本的 ADS8866。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。