This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34RF72:ADC34RF72 的寄存器映射

Guru**** 2982020 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC34RF72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1610869/adc34rf72-register-map-of-adc34rf72

器件型号: ADC34RF72

我下载了 ADC34RF72 数据表。 但是、没有寄存器地址映射的信息。

在哪里可以获得 ADC34RF72 的寄存器地址映射?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mannsik、

    ADC34RF72 不会像上一代 ADC 那样公开寄存器映射。 由于内部器件的复杂性和可编程数字功能的范围、我们公开了一个 与器件寄存器映射类似的系统参数配置。 然后、可以配置此配置并通过一组固定的 API 函数加载到 ADC 中。 有关详细信息、可在 ADC EVM GUI 下载随附的软件开发套件 (SDK) 中找到。 位于目录 “..\Documents\ADC3xRF7xEVM\v1.0.1\adc3xrf7x_customer_handoff\adc3xrf7xevm\ADC3xRF7x_api\standaling_api\quad_1p5g" 中“中、您可以在“c"目录“目录中找到所有 Texas Instruments 函数的 C 源代码以及“config"文件夹“文件夹中的示例配置文件。 此外、adc3xrf7x_customer_handoff 目录还在 python 中包含 ADC API 的示例实现、可与 ADC EVM 和 TSW14J58 开箱即用。 最后、有关 Software_User_函数的更多详细信息、请参阅目录中的“ADC34RF72_APIguide.chm“、其中包含有关 API 的更多详细信息。

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric