This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3662:ADC3662 内部 NCO

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1615884/adc3662-adc3662-internal-nco

器件型号: ADC3662

尊敬的 TI:

我们在涉及复杂降频转换的设计中使用 ADC3662。 数据表中不清楚的一点是  、哪个分量 I 或 Q 从正弦中获得、哪个分量从本地振荡器的余弦中获得。

谢谢、此致

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    默认情况下、I 分量由本地振荡器的正弦获得、Q 分量由余弦获得。 这会导致大于 NCO 频率的输入频率在 FFT 中显示为负频率(0Hz 左侧)。

    您可以通过将寄存器 0x25 中的 MIX PHASE 位设置为 1 来更改该设置。 这会将 I 分量切换为余弦、将 Q 分量切换为正弦、从而产生一个 FFT、其中大于 NCO 频率的输入频率显示为正频率(右侧为 0Hz)。

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    是否意味着生成的信号为:

    i = sin (2*PI*ACC/2^32)*ADC_VALUE
    Q = cos (2*PI*ACC/2^32)*ADC_VALUE

    其中“ACC"是“是 NCO 累加器、然后 I 和 Q 信号进入降压转换块。

    我不清楚的另一个信息是滤波器块的直流增益。 我们使用 32 x 32 降压转换和滤波器的 20 位输出。 如果输入是正弦信号、其确切载波频率和相位振幅为+/–100pkpk、我期望 I 输出具有 50 的直流电平和图像频率。 在滤波器之后、考虑到直流增益以及 ADC 输出为 16 位且滤波器输出为 20 位这一事实、我可以预期的直流电平是多少?

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    生成的公式如下所示:

    复数抽取会将信号振幅降低 6dB、因为输入被拆分为 I 和 Q 分量、每个分量承载原始输入信号的一半功率。 您可以通过设置混合增益 A 和混合增益 B 寄存器字段添加数字增益来校正此问题。 有 3dB 和 6dB 选项。

    此致、

    Luke Allen