This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4052:TMUX4052 应用、用于 ADC 采样

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX4052, TMUX1308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1614165/tmux4052-tmux4052-application-on-adc-sampling

器件型号: TMUX4052
《Thread:TMUX1308》中讨论的其他器件

尊敬的专家:

我们将使用 TMUX4052 作为模拟 ADC 采样的通道切换器。 其 Ron 电阻为电路电阻。 数据表显示、在 25°C、24V 直流、1mA 电流下、典型值为 60 Ω。 我们的应用是 18V 直流、低于 0.4mA。 下面是我的问题。

  1. 我发现在 25°C 至 85°C 范围内、其最大 Ron 电阻的温漂高达 120 Ω。 如果是、我们将无法在设计中使用它。 但我们测量了多个样本、发现 Ron 温漂实际上比数据表规格差。 这种现象的原因是什么?
  2. 如何使用我们的应用估算 Ron?(18Vdc、低于 0.4mA 温度 0 到 60°C)
  3. ADC 采样通道开关是否是该芯片的一个常见应用?

 

谢谢

吴少辉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、邵辉:

    1.你指的是什么 120 欧姆? 我假设您查看的是 VDD = 24V 的情况。
      Ron 从 25°C 时的 120 Ω 多路复用器变为 85°C 时的 150 Ω。

    此外、您得到了哪些测量结果?  此外、我认为您是在 18V 电源而不是 24V 下测得的。 您将在不同的电源电平下获得不同的 Ron 值。

    2.您可以按如下方式测量 Ron :

    对 ISD 使用–1mA 并从 0V 至 18V 的 VS 扫描。 VDD 也应该为 18V。

    3.我们通常看到使用 TMUX1308A 进行 ADC 采样。 我们还有一个 应用手册 、展示了它如何影响 ADC 采样应用中的信号。  

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR、

    感谢您的答复! 120 欧姆来自下表、即其数据表。  

    我们更关心 Ron 电阻的温漂。 原理图草案如下。 如果芯片的 Ron 温漂过大、它将影响 R4 的 ADC 采样(从 920 欧姆到 1.5K 欧姆)。  

    就像 3.3V 漏极电压不在 Ron 的稳定范围内一样、如下图所示。 这是正确的吗? 你对此有何看法?  使用正负电压更好吗?

    对于 TMUX48XX、在不同的功率 VDD 电压下、其 Ron 电阻 与 TMUX130502 相比不稳定。 对于模拟多路复用、这些都是典型应用。 根据我们的应用、它们之间有何区别?

    谢谢  

    吴少辉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 邵辉:  

    感谢您的澄清、但这些是最高规格。 它们用于提供额外的头部空间。 我相信在实践中、Ron 的差异会小得多。  

    对于整个温度范围内的 Ron 漂移、我建议查看第 6.8 节的实际图。 它将向您展示 Ron dirft 的外观以及更多详细信息。  

    这里不是关于“稳定“。 内部多路复用器是 NFET 和 PFET。 因此、当接近 0V 或 VDD 时 、由于其中一个关断、因此您将看到更高的 Ron。 这就是您在曲线边缘看到峰值的原因。  

    在 Ron 漂移的情况下、电源电压无关紧要。 它在任何电源选项上都非常相似。  

    由于 TMUX1308 的配置、该器件仅用于 ADC 采样。 当客户使用 Ron 漂移时、它不是主要问题。

    由于 Ron 漂移非常关键、 TMUX4821 等器件是否 适合您? Ron 漂移非常小、但配置为双通道 1:1 或单通道 2:1。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR、

    感谢您的答复。 还有一个问题需要与您确认、即上面显示的图 6-3。 原理图草案的工作条件如下。

    1A 通道源极电压和漏极电压均接近 3.3V、VDD 为 18V  

    2. VSS 和 GND 为 0V  

    我担心的是、它的 Ron 在红色范围的突出显示下运行、由于它不是“稳定“、因此不适合应用。  根本不适合用于校准目的

    如果我的理解不正确、请纠正我。 因此、询问在 正负电压下运行是否更好。

    谢谢

    吴少辉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 邵辉:

    如果您的 VS 为 3.3V、而 VDD 为 18V、则您将在以下区域运行(黑线):

    我知道它表示 VDD = 24V 时的 Ron、但它与 18V 情况类似。
    您将看不到您关心的行为。  

    我想说的是 2V 或以下是 Ron 急剧增加的情况。 在 3.3V 时 更加平坦。

    谢谢、

    NIR