This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138:过驱动 ADS7138 可能产生直流泄漏

Guru**** 2977180 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1616945/ads7138-potential-dc-leakage-through-overdriven-ads7138

部件号: ADS7138

您好:

我在自动定序模式下使用 ADS7138、因此每隔这么多次测量所有 8 个通道。 输入是经过放大的热电偶信号、因此在进入 ADC 之前的放大因子非常大、电路非常敏感。 电路板上发生错误、即使 AVDD=3.3V、如果没有与输入连接、则每个输入都将驱动至 5V。  我发现相邻通道之间存在一些直流穿孔、这在插入和断开电源时很明显(因此采用一个通道并在 0V 和 5V 之间切换)。 当输入被驱动至 5V 时、相邻通道(连接到热电偶)略有上升、当输入短路时、相邻通道会下降。 我正在尝试寻找相邻信道之间似乎是直流通过的原因。 ADS7138 中的相邻通道之间是否有一个直流电流路径会导致这种影响、可能只是因为当 AVDD=3.3V 时、其中一个通道会过驱至 5V?

谢谢、

Lucy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucy、

    您能分享原理图吗? 首先、使 ADC 输入通道过驱有可能损坏器件。

    需要检查的是、如果输入改为短接至 AVDD 电源、是否存在与连接到 5V 时类似的效果? 您是否仅在驱动相邻非通道时看到测量的变化? 一段时间后这会消失吗?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    我认为我最终可能会分享原理图的一些部分、但由于我公司的相关规则、我必须先询问一下。 我并不将输入端本身短接为 5V 或 3.3V (AVDD)、因为它始终由放大器级驱动、但这种影响似乎仅在该输入为 5V、而不是 3.3V(甚至略高于 3.3V)时才会发生。 我使用热电偶仿真器将其从 0V 驱动到 3.3V、并且在相邻通道的读取数据上没有明显差异、但一旦我断开连接并让它跳转到 5V、相邻通道就会跳转到大约 0x020。 因此、我认为 ADC 中的通道之间要么只有在驱动至 5V 时存在某条直流路径、要么因过驱而损坏该路径(尽管这不明显,因为转换似乎仍然可以正常工作)。 我认为它必须是直流路径、不会耦合或类似的耦合、因为它不会随着时间的推移而消失。 只要一个通道被驱动至 5V、隔壁的通道就会高出大约 0x020 倍。

    谢谢、

    Lucy