This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53608:驱动总线时 SDA 引脚的 VOL 最大值

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1616056/dac53608-vol-max-for-sda-pin-when-driving-the-bus

器件型号: DAC53608

尊敬的 TI 支持:  

我想了解在写入 I2C 总线时 SDA 引脚的 V_OL (max) 规格。 在我的设计中、我使用 1K 上拉电阻来支持快速+模式。

 

谢谢!

-欧文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    我们的 DAC 符合 I2C 标准、VOL 最大规格为 0.4V。

    谢谢、
    Erin