This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDS39RFS10:外部偏置电路

Guru**** 2966510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1617337/dds39rfs10-external-bias-circuit

部件号: DDS39RFS10

您好:

我们希望支持 50kHz 至 1000MHz 的输出频率。

因此、外部射频扼流圈(电感器)并不是可行的解决方案。

如果使用外部 PU 电阻器、则可以轻松支持该频率范围。

请参阅下面的如何分析输出电路:

计算是 在中间 DAC 范围内进行的

我是否正确理解?

计算出的 RPU 是否正常?

 

为了部分补偿 Rpu 引起的功率下降、我可以在其中放置一个串联电感器。

对于低频、它不会产生太大影响、但对于较高的频率、它会增加偏置电路上的总阻抗。

27nHy 在 1GHz 时的电阻约为 180 Ω(SRF 为 4GHz)

你怎么看?

 

关于 T 端接,您建议放置在平衡 — 非平衡变压器之前:

是否需要微调 DAC 看到的终端?

我们使用 DDS 的频率范围是否需要它? (50kHz 至 1000MHz)

谢谢、

Gil