This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8363:菊花链双 ADS8363

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8363, ADS9324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1614763/ads8363-daisy-chaining-dual-ads8363

器件型号: ADS8363
主题中讨论的其他部件: ADS9324

您好的团队、

为了同步 2 个 ADS8363 的转换和读取、我想知道 ADS8363 系列是否支持 SPI 菊花链配置、因此可以将其视为 MCU 中的 1 个外设。 如果是、您是否有说明这一点的应用说明?

此致、

JB.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JB、  

    ADS8363 不支持菊花链。  

    如果需要 16 个通道、我们还提供了新发布的 ADS9324、这也是一款具有 16 个通道的 1MSPS、16 位 SAR ADC。 该器件不需要菊花链、也可以与单个 SPI 外设配合使用。 尽管需要进一步扩展通道、该器件具有菊花链功能。  

    或者对于 ADC、您的系统优先级是什么?  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、DDC 芯片可通过串行配置以菊花链方式连接。

    Cuyahoga County Auditor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Janice、  

    您能否详细说明一下您指的是哪种 DDC 芯片?

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yolanda、

    感谢您的答复。

    实际上、这不是通道数量的问题、而是更多地涉及单个芯片中包含的 ADC 数量。 我需要对 3 个差分模拟信号进行采样、因此我需要 2 个 ADS8363、因此基本上需要 2 个芯片、即 4 个 ADC。

    此致、

    JB.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JB、

    您是否考虑过 ADS9324 等其他多通道器件? 该器件以非常小的通道提供 16 个同步采样 ADC 通道。 我们还有此器件的未发布 8 通道版本。 我可以问您正在测量什么吗? 您要评估的应用程序是什么?

    此致、

    Samiha