This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8598H:ADS8598H EVM 兼容性查询

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8598H, ADS8588SEVM-PDK, ADS8588S, ADS9324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1618395/ads8598h-ads8598h-evm-compatibility-inquiry

器件型号: ADS8598H
Thread 中讨论的其他器件: ADS8588SEVM-PDKADS8588S

您好:

我正在查看 ADS8598H 产品页面、并注意到建议使用 ADS8588SEVM-PDK 作为评估板。

我计划评估 ADS8598H、并想确认 ADS8588SEVM-PDK 是否可以直接用于此目的、而不存在硬件或软件限制。

具体来说、ADS8588SEVM-PDK 是否与 ADS8598H 在硬件上完全兼容?

由于 ADS8598H 在分辨率和配置方面与 ADS8588S 不同、因此我想确保在继续评估硬件之前不存在兼容性问题。

感谢您的帮助。

此致、
金敏洙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minsu:

    感谢您的发布。 可以、ADS8598H 与 ADS8588SEVM-PDK 兼容、如 EVM 用户指南中所述。 您已经单独购买 ADS8598H 器件、然后将其组装到 EVM 上。 然后、您将需要使用 ADS8598H GUI: https://www.ti.com/tool/download/SBAC174

    请问您正在评估 ADS8598H 的应用/工程是什么类型? 我想提到的 是、我们最近发布了一款类似于 ADS8598H 的改进型 16 通道 ADC、称为 ADS9324。 另一个新款 8 通道 ADC 也与 ADS9813 相似。 它们是否更适合您的项目?

    此致、

    Samiha