This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63202:使用 DAC 控制电源

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53701, DAC53204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1617816/dac63202-using-a-dac-to-control-a-power-supply

器件型号: DAC63202
主题中讨论的其他器件: DAC53701DAC53204

您好:

您的一位 同事 就这个问题为我提供了一个很好的答案、该问题涉及是否可以通过 DAC 调节反馈电压来控制开关转换器的电压输出。 但是、我不确定应该选择哪种 DAC。 我遇到了这个、似乎用于这些类型的应用。  

我的问题是:如果我所考虑的 DAC 能正常工作、与其他 DAC 相比有哪些优缺点、以及在选择 DAC 时应该注意哪些参数。  

我还想知道是否在某处提供了用于驱动这些 DAC 的源代码。 我发现属于开发模块的 PC 驱动程序已经非常有用、因为您可以更轻松地看到 DAC 具有的不同寄存器、但如果有适用于嵌入式平台的驱动程序、效果会更好。  

提前感谢!