This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:ADS131M02 输入阻抗

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M03, ADS131M02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1617225/ads131m02-ads131m02-input-impedance

器件型号: ADS131M02
主题中讨论的其他器件: ADS131M03

您好、我正在新工程中使用 ADS131M03、并且遇到了与其输入阻抗相关的挑战、这些挑战会影响我们的测量精度。

我们的电路具有相对高的阻抗。 在一个特定测试用例中、我们使用了一个具有 100k 电阻器和一个 59K 电阻器的分压器、该电阻器连接到稳定的 2.5V 基准。

预期电压: ~927mV

启用 ADC 通道 (PGA=1) 时的观察结果: 电压降至~830mV

通过 SPI 禁用 ADC 通道时的观察结果: 电压恢复至~920mV

此行为与数据表中指定的增益为 1 时的 330k 输入阻抗一致。注意:该测试电路仅用于参考和测试。 我们的实际输入电路的阻抗约为 100k、无法降低。

尝试缓解:   查看数据表后、我们注意到了图 6-5(输入阻抗与增益之间的关系)、这表明在超低功耗 (VLP) 模式下运行可能会将输入阻抗增加到大约 1.3M。

我们按如下方式配置转换器:

  • 消耗量 : VLP
  • PGA : 1.
  • OSR :128
  • 外部时钟 :2.048MHz

但是、即使使用这些设置、硬件行为仍会反映~330k 的阻抗、没有显著改善。

问题:

对图 6-5 的说明 :我们对“输入阻抗与增益“图的解释是否不正确? 为什么切换到 VLP 模式实际上不会导致预期的阻抗增加?

固件权变措施 :是否有任何特定的寄存器配置可以帮助通过固件增加输入阻抗?

提供低成本建议 :您有没有关于替代低成本器件的建议,这些器件具有与 ADS131M03 类似的拓扑结构,但提供更高的输入阻抗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiago:

    切换到 VLP 模式时、您的外部时钟频率是多少? 您的数据速率或 OSR 设置是多少?

    没有可以增加 ADS131M0x 上的输入阻抗的寄存器配置。 ADS131E0x 是 一款 同步采样 ADC、具有 200M Ω 的输入阻抗、但最低通道数为 4 (ADS131E04)。 您可以在 ADS131M02 前添加放大器。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    我们将 CLOCK 寄存器(地址= 3h)设置为:

    OSR[2:0](位 4:2)= 000b (128)

    PWR[1:0](位 1:0)00b(极低功耗)

     

    我们使用 2.048MHz 外部时钟

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tiago:

    感谢您的信息。 正如 公式 4 数据表所示、它展示了在增益设置为 4 或更低时输入阻抗的表现、

     317kΩ× 4.096MHz / fmod    、其中 fmod 是 ΔΣ Δ Σ 调制器频率、fCLKIN / 2。

    当您的时钟为 2.048Mhz 时、fmod 为 1.024MHz。

    对于 8 或更高的 PGA 增益设置、ADS131M02 器件使用输入预充电缓冲器、因此 如果您可以使用更高的增益、您可以获得更高的输入阻抗、如图 6-5 所示。

    添加外部放大器是我前面已经提到过的另一种解决方案。

    BR、

    Dale