This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686S:AINxGND 超出建议运行条件时的行为

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8686S, ADS9324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1617416/ads8686s-behavior-when-ainxgnd-exceeds-recommended-operating-conditions

器件型号: ADS8686S
主题中讨论的其他部件: ADS9324

您好:

我正在评估 ADC 的差分模拟输入、并对 AINxGND 由输入网络引起的瞬态有疑问。 数据表的主要规格为:

  • 绝对最大额定值:

    • AINxP 和 AINxGND 至 AGND:±15V

  • 建议运行条件:

    • AINxGND 到 AGND:±0.3V

    • AINxP 到 AGND:取决于所选的输入范围

ADC 输入端应用了一阶低通滤波器。 考虑到源电压快速转换的情况、例如从 0V 到 5V IN ~1µs(高 dv/dt)、滤波器会导致 AINxGND 暂时超过建议的±0.3V 限值、AINxGND 最高可达~2.5V

image.png

我的问题是:

  1. 当 AINxGND 超出建议的工作范围时、ADC 的一般行为是什么? 是否存在功能错误或器件应力风险?

  2. 在所述的特定瞬态场景中、预计会对 ADC 运行和精度产生哪些影响?

  3. 当电压压摆率相对于滤波器时间常数较高时、传统 RC 低通滤波器是否合适? 如果没有、您会建议进行哪些修改?

我特别感兴趣的是 ADC 在这些条件下的内部响应机制、潜在的闩锁或转换错误。

感谢您的指导。

此致、
Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    感谢您的帖子和耐心,因为我们昨天在美国度假。 请问您评估 ADS8686S 的应用/项目是什么类型? 我想提一下、我们刚刚发布了新一代 16 通道 ADC: ADS9324。 它与 ADS8686S 类似、但封装更小、并在所有信道上提供真正的同步采样。

    要回答您的问题:

    将电流限制在 10mA 可能会随着时间的推移减缓对器件的损坏。 总的来说、我们建议使用外部保护来避免违反绝对最大规格。 如果违反规范、我不能说 ADC 功能会发生什么具体情况、只是它的性能可能超出规格并最终导致永久性损坏。 让我回到您的问题 3。

    在这种情况下、ADS9324 可能更适合您的应用、因为输入为差分输入、AINM 和 AINP 可以承受更大的电压。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    感谢您的答复。

    该 ADC 正在针对涉及快速瞬态信号的航天应用进行评估。 在此阶段、重点是确保输入网络在高压摆率条件下进行精确采样和可靠运行。

    遗憾的是、在工程的当前阶段、无法再更改 ADC。

    在所述的应用中 不会超过绝对最大额定值 。 然而、在快速瞬变期间、AINxGND 可能会暂时在建议的±0.3V 范围之外运行、同时仍保持在绝对最大限值范围内。

    您能否澄清一下、在这种情况下、预期的功能效应是什么?
    具体来说:

    • 在此类瞬变期间、预计转换精度会下降吗?

    • 如果器件在建议范围之外但严格在绝对最大额定值范围内运行、是否存在长期可靠性下降的风险?

    • 在这些条件下、闩锁效应或内部保护传导机制是否可能发生?

    关于输入网络:
    我正在查看可能的修改、以确保 AINxGND 在快速转换事件期间保持在±0.3V 范围内。  请查看以下原理图并确认其适用性。

    感谢您的支持。

    此致、
    Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:  

    我明白了! 如果超出 AINxGND 的工作范围、集成输入级放大器的 CM 范围将超出范围、导致输入饱和、这将导致不正确的输出代码。 只要处于绝对最大规格范围内、器件就不会长期降级。 因此、您也不会看到任何闩锁问题。 如果您可以确定在这些瞬态期间某些输出样本不正确、则可能无需 额外的输入电路。 只要不违反绝对最大规格、ADC 就会受到保护。  

    关于输入电路、我看不到这如何将 AINxGND 的输入限制为+/–0.3V? 如果您希望始终保持在工作范围内、或许可以改用 TVS 二极管/钳位? AINxR1 有助于实现 AINxP 和 AINxGND 之间的阻抗匹配、从而更大限度地减少失调电压误差 R2=。  

    此致、

    Samiha