This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC60704:IDAC 上电序列

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1618064/amc60704-idac-power-up-sequence

部件号: AMC60704

您好的团队、

我的客户制定了启用 IDAC 的上电顺序。 请检查此程序是否正确?

  1. 启用 VIO、VDD 和 VCC 的电源 (3.3V)
  2. RESET_Pin 从低电平切换为高电平
  3. PWDWN_Pin 从低电平切换为高电平
  4. 寄存器设置 SDO_EN = 1(页面:全局/地址:0x11)
  5. 寄存器设置 VDAC_GAIN = 1 且 VDAC 输出范围选择= 1(页面:0/地址:0x40)
  6. 寄存器设置 ADC_RANGE = 1(页面:1/地址:0x40)
  7. 寄存器设置 DAC_EN[7:4]= Fh 且 VDAC[0]= 1h(页面:全局/地址:0x13)
  8. 使能 PVDD (2.0V) 的电源

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    RESET 和 PWDWN 引脚为低电平有效。 当您将引脚设置为低电平时、它们将激活。 因此、要获得一个运行器件、您需要将它们从低电平设置为高电平。

    否则、您使用的过程是正确的。

    谢谢、
    Erin