Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04
器件型号: ADS131A04
提交CS3207303 后、会根据 TI 的要求重新创建此工单(我无法打开该工单,因此我将尝试在此处修改内容)。
我们正在开发一款将多个 ADS131A04 连接到 FPGA 的产品。 ADC 在同步从模式下工作、有些则是菊花链式工作。
在 ESD 放电期间、我们定期观察到在 STATUS 寄存器中设置 F_SPI 位。 读取 STAT_S 后、我们可以看到 F_CS 通常被置位。 但是、即使 F_CS 被清除、F_SPI 仍被设置、无法清除。 在测试过程中我们无法测量信号、因此我们对确切发生的情况有点盲目。
- 在 ESD 之后设置 F_CS 的确切根本原因是什么?
- 不清除 F_SPI 的原因可能是什么?
请注意、问题发生后、ADC 工作正常(在问题发生期间我们确实得到了 0 值,但这是预期结果)。
我通过邮件将此问题传达给 Olrik Maier 和 Christoph Weitz、但尚未收到回复。



如果