This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC14155QML-SP:ADC14155QML 冷备份的输入电流额定值

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC14155QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1617220/adc14155qml-sp-adc14155qml-input-current-rating-for-cold-sparing

器件型号: ADC14155QML-SP

在下面的 ADC14155QML-SP 规范第 7 页上、脚注 (2) 和 (5) 表示只要输入电流保持在 5mA 以下、如果输入电压超过电源电压、器件就不会损坏。 只是为了确认、这也适用于器件完全断电 (VA = AGND = 0V) 且用作冷备用的情况?  

 

www.ti.com/.../adc14155qml-sp.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    让我为您查看此内容、并确保器件在断电时可以承受该情况。

    请给我几天时间、因为我需要从设计中听到。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    我从设计中听到了

    电流限制为 5mA、则所有这些电流都将来自 ESD 二极管、(Vin–VA) 将是一个很小的电压、内部电路将受到保护。 这假设 VA 连接到电压源(包括 0V=GND)。 同样、必须以某种方式限制输入电流。

    此致、

    Rob