This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL1401:4-20mA 输入转隔离式 2000–12000 Ω 输出控制 0V 至 20V 直流

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1616884/tpl1401-4-20ma-input-to-isolated-2000-12000-ohm-output-control-0-20vdc

器件型号: TPL1401
主题 DAC7750 中讨论的其他器件

希望使用隔离式 4-20mA plc 输出来控制 0-20V 直流范围内的隔离式 2000–12000 欧姆电阻。  与典型可用产品相反。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,亚瑟,我不确定我是否跟随你。 DAC7750 之类的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC7750。   

     

    数字电位器提供数字电位器、用户可以拨打电位器来更改 4-20mA

     我正在寻找可以输入或操作 4-20mA 信号的器件、这通过使用电阻范围来改变隔离信号。

    4-20 输入信号使后端输出端的电阻 2000 更改为 12000、但隔离。   

    4-20mA、以模拟 Maxitrol 在不超过温度控制电压的情况下实施的 TD114 的电阻。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我想我明白您的意思:您希望像 DAC7750 这样的器件生成 4 –20mA 输出、但 DAC7750 的控制方案是某种电压输入、但该电压是由物理电位器生成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4-20 输入信号控制后端输出上的电阻 2000 至 12000、但隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur、我们谈论的是哪种隔离? 您能在这里绘制方框图吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4–20mA 输入信号将由单独的电源(PLC 输出)提供。

    由独立的 20 VDC 电源(现场设备电源)为电路的 2000–12,000 欧姆部分供电。

    4–20mA 控制电路和 20 VDC 场电路必须保持电气隔离。

    不能让两个电源共享一个公共基准。

    建议的器件本身可能需要单独的电源、可以是 24VDC 或 120VAC。  

    也许有些东西已经存在或者过去有过,我找不到任何符合这一要求的东西或者 用于建设它的资源。   

    虽然我的建议是可行的、但它不是最精简的控制策略。

    一种更传统的解决方案是让 PLC 直接控制 0–20 VDC 信号。

    但是、这种方法会引入额外的要求。