This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7565:DAC7565 实现

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7565

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1618014/dac7565-dac7565-implementation

器件型号: DAC7565

您好、

 

我对系统中 DAC7565 器件的实现有多个问题。

 

  AVDD 和 IOVDD 之间是否有任何电源时序要求?   例如、能否在 IOVDD 未上电一小段时间时为 AVDD 供电、反之亦然?

 

2.  我可以从 VREF 汲取大约 10uA 的少量电流吗?  基准精度是否会受到此影响?

 

3.  是否可以在不使用 LDAC 引脚的情况下访问器件的所有功能?   

 

4. 数据表没有说明如何连接 VREFL。  它是否可以直接连接到 GND?

 

谢谢、

帕克·格雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parker:

    1) 数据表未指定电源时序、这意味着没有要求。 如果您遇到问题、一般良好的做法是在器件开启后执行软件复位(SPI 命令或引脚)、以便器件正确上电。

    2) 可以、您可以在不改变基准电压的情况下消耗少量电流。 您可以使用此图来查看基准如何随电流负载而变化:

    3) 可以、您可以使用同步 DAC 更新模式在 SCLK 周期的下降沿更新 DAC 输出。 在这种情况下、将 LDAC 连接到 GND。

    4) 是、将 VREFL 连接到 GND。

    谢谢、
    Erin