This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121S101QML-SP:模拟电源电流 (VA)

Guru**** 2982030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1618235/dac121s101qml-sp-analog-supply-current-va

器件型号: DAC121S101QML-SP

您好:

 

我使用的是 DAC121S101WGMPR、它具有一个参考 IC 器件#RH-1021-CMW-5、可提供连接到 VA(引脚 1)的 5V 输出基准电压。 基准 IC 能够提供 10mA。  DAC SCLK 设置为 1MHz。  根据 1.9mA 数据表、输入电流~0.2mA (DAC/5.5V)。 但基准 IC 输出降至 5V 以下;我从与基准 IC 不同的源提供 DAC 电压、并测量 DAC 电源电流为~μ A 31mA。 DAC 似乎可以正常工作、但我不知道为什么会拉动 31mA。 电路板上有两个额外的 DAC、一个是拉取 7mA、另一个是拉取 1.3mA、两个似乎也正常运行。  

我不知道为什么所有三个 DAC 的电源电流要分立。  我想,如果你有任何想法,为什么这种差异的供电电流或 mabye 的东西,我错过了,或者可能会遇到类似的情况.   

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    预期的 VA 电流等于标称电流+ DAC 电流负载。 在本例中、总共约为 8.5mA、它将由 DAC 电流决定。 使用 31mA 时、可能出现了问题。 您能否检查器件是否正确焊接并且没有短路? 此外、请尝试停用 DAC 并查看电流是否仍然很高。 器件有可能因某种原因损坏、从而拉出的电流可能远高于预期。

    谢谢、
    Erin