This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6142:ADC 似乎在下降时钟沿启动转换

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS6142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1618013/ads6142-adc-appears-to-be-initiating-conversion-on-the-falling-clock-edge

部件号: ADS6142

我在以下应用中使用 ADS6142:有一个事件与 ADC 输入时钟同步、以便在采样的输出数据流中获得一致的结果。 在努力 为我的 FPGA 测试台构建 ADC 行为的粗略模型以及与模拟前端的交互后、我意识到采样数据时序与我预期的信号相对时序不同。 我正在发生 62.5ns 事件的 12MHz 上运行、因此将事件行为与数据流相关联很明显、我可以从数据中得出的唯一结论是 ADC 正在 ADC 输入时钟的下降沿(而不是上升沿)启动转换。 我已经测试并观察到在 24MHz 下运行时的相同行为、并且还设法获得一个与我的实际电路行为相匹配的 FPGA 模型(如果我假设进行下降沿转换)。 我也验证了时钟极性。 数据表非常清楚地表明、转换在上升沿的 2.5ns 内发生。 您能否证实情况确实如此?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katie:

    我将看到在设计阶段是否有任何人可以联系。 此设备很旧、我不确定可能是谁需要确认。 请给我几天时间与您联系。

    几个问题:

    您是在自己的电路板设计或 TI EVM 上进行这些测量?

    如果您自己的电路板设计、您能给我发送一份原理图副本吗?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我自己的电路板上进行的测量(输入时钟和差分信号输入)是进入 ADC 的直接信号以及 ADC 的连续数字数据输出流。 根据数据表、我在数字侧和模拟侧以 3.3V 的 CMOS 模式运行 ADC、并使用单端交流耦合信号驱动输入时钟。 我会向您发送原理图的相关部分。