This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:ADS1262IPWR 器件标识以及标识之间的任何功能更改

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1618182/ads1262-ads1262ipwr-device-marking-and-any-functional-change-between-markings

器件型号: ADS1262

您好、

我们是英国的一家分包制造商、我们订购了几批 ADS1262IPWR、有一位客户报告不同批次代码部分的问题。 我们从 TI store 收到的 产品位于我们的 PO-168073 上、250 件标有 1262 39KG4 AHPV、100 件来自我们的 PO-172549 标有 1262 39KG4 AF3C。 所有这些器件都在客户的 PCB 上显示某种故障。 我们刚刚在 PO-172902 上订购并收到了 Mouser 的 28 件商品、这些商品标记为:5BKG4 AJOL(可能是 58KG4 AJOL?)。

我假设器件类型为 1262、G4“绿色“环境。 ?  

其他数字是什么意思?

我们所拥有的可能对功能有影响的产品之间是否存在任何释放差异?

非常感谢

Ieuen Jenkins

Tioga Ltd

Derby UK

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ieuen Jenkins:

    您能帮助我们了解什么是故障、故障是如何发生的、如果它们是可重复的、等等吗? 细节越详细越好、例如逻辑分析仪捕获、示波器屏幕截图、设置图片、数据等

    在我们知道客户遇到了什么问题之前、我们无法帮助客户

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan

    感谢您的快速响应。 我们的客户之前一直在与您联系(我在下面附上一条线,我认为这是您的好消息,他正在与您联系:-))-这为问题提供了技术背景。 目前、我们再次出现了他们无法配送的商品、因此从短期的角度来看、我们只是想覆盖更多库存、我们认为这些库存还可以、 但在一些黑暗中,什么可能是“好“的 IC — 例如,如果“工作芯片“中的“B"是“是修订更改,我们至少可以尝试向供应商询问相关部件(希望这是合理的?)  但我完全同意、要找出真正的根本原因、也需要采取一种长期的办法。 希望之前的通信有所帮助?

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1558408/ads1262-input-impedance-variation

    此致

    Ieuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan

    感谢您的快速响应。 我们的客户之前一直在与您联系(我在下面附上一条线,我认为这是您的好消息,他正在与您联系:-))-这为问题提供了技术背景。 目前、我们再次出现了他们无法配送的商品、因此从短期的角度来看、我们只是想覆盖更多库存、我们认为这些库存还可以、 但在一些黑暗中,什么可能是“好“的 IC — 例如,如果“工作芯片“中的“B"是“是修订更改,我们至少可以尝试向供应商询问相关部件(希望这是合理的?)  但我完全同意、要找出真正的根本原因、也需要采取一种长期的办法。 希望之前的通信有所帮助?

    我怀疑问题在他们使用芯片的过程中存在、但需要在此期间找到临时解决方案、以便了解代码有助于解决问题。

    上一个主题...

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1558408/ads1262-input-impedance-variation

    此致

    Ieuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ieuen Jenkins:

    感谢您的澄清。 我从另一个主题中了解到、这是现场故障、可能是由于 ESD 或其他一些系统级瞬态导致的。 这意味着 这不是特定器件批次的问题、因此选择较新/较旧/不同的器件将无法帮助解决此问题。 或者、最好的办法是为客户提供您提到的所有器件、并且从 ADC 的角度来看、性能+行为都是相同的。 如果终端系统中的器件未受到保护、那么他们使用的批次无关紧要

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan

    我被告知、这些设备(当然是本周的“问题“)位于客户现场的测试环境中。 我需要重新开始与他们的技术对话、但目前他们的运营人员迫切需要库存。 我想从您上次的回复中、您说 这些代码之间没有芯片或函数变化? -你能透露代码是什么意思吗?  -所以我们可以尝试应用一些筛选标准。  

    我的个人意见 (wtfdik) 是,他们有两个版本,一个有你的设备(总是行为)一个有 2(这些似乎发挥了作用)但我们建议,直接替换 39KG4 与另一个 39KG4 意味着另一个失败,而替换为 5BKG4 带来了生活,这就是为什么我试图找出它们之间是否有任何不同...

    此致

    Ieuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ieuen Jenkins:

    我假设您在上一次回复中说 这些代码之间没有芯片或函数更改? [/报价]

    没错。 任何有意义的更改都将导致 PCN、这样客户就已经知晓

    您是否能够透露代码的含义?

    通常、我们不会提供任何关于顶部标记的公开信息、这使得假冒更容易。 如果这成为一个质量问题、那么我们可以共享更多信息、但这将在离线和 NDA 下完成

    客户描述了多种故障模式、但也提到用新部件更换“坏“部件使系统再次工作。 他们没有提到任何关于特定顶部标记的内容。 同样、它们描述的故障模式听起来像是器件的外部损坏、而不是设计中的一些固有缺陷

    -布莱恩

    [/quote]