This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:漏电流

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299-4, ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1616724/ads1299-4-leakage-current

器件型号: ADS1299-4
主题: ADS1299 中讨论的其他器件

我使用基于 ADS1299-4 标准数据表的电路来测量进行电脑刺激的患者的 EEG。 我想看看大脑区域通过这种疗法的激发。 EEG 机器前额上有干燥的 EEG 接触作为传感器。 许多患者抱怨在干 EEG 电极部位感到烧伤/夹伤感觉。 刺激位于 F3 和 F4。 EEG 位于 FP1、FP2、F7 和 F8(请参阅 EEG 10-20 系统)。 夹伤位置因人而异、但仅发生在 EEG 位置。 移除 EEG 后、皮肤上有烧伤痕迹、这一点也得到证实。 电刺激参数为 20V(固定)的 2mA DC、带有 F3 阳极和 F4 阴极。  

这种情况发生的原因是什么? 根据我的理论、我在电极后面添加了一个阈值为 6.1V 的 ESD 保护二极管。 有一个~50k 保护电阻器(如 ADS1299 的数据表中所述)、然后将滤波电容器连接到 GND。 根据数据表、IC 还有一个阈值为 AVDD+0.3 和 AVSS-0.3V 的内部 TVS 二极管。 我分别有+2.5V 和–2.5V AVDD 和 AVSS。  

如果无法选择使用湿电极进行 EEG 或更改其位置等、我如何减少此问题 仅建议 EEG 硬件的变化、因为我无法控制电刺激器的改变。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swapnil、

    请原谅延迟——我们的设备专家已经离开办公室,直到 2 月 27 日的一周才会回来。

    您能分享 EEG 信号链原理图吗?

    此致、

    Payton