This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:咨询 ADS1293 的 EC60601-x 认证支持

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1296R, ADS1298, ADS1293, ADS1296, ADS1294, ADS1298R, ADS1294R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1616116/ads1293-inquiry-about-support-for-ec60601-x-certification-for-the-ads1293

器件型号: ADS1293
Thread 中讨论的其他器件: ADS1296ADS1294ADS1298R、ADS1296R 、ADS1298 ADS1294R

您好、TI 专家

一位客户正在考虑使用 ADS1293、并询问了其对 IEC60601 认证的支持。

ADS1294、ADS1294R、ADS1296、ADS1296R、ADS1298 的数据表 和 ADS1298R 提及 IEC60601。

image.png

但是、ADS1293 数据表未提及 IEC60601。

Q1) ADS1293 是否支持 IEC60601-x 认证?
问题 2) 其他 ADS129x 系列产品是否支持 IEC60601-x 认证?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    对延迟深表歉意。 所有 ADS129x 都支持 IEC60601-x 认证、并且可以用于寻求该认证的器件。

    此致、

    Payton