This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:ADS1263 在现场使用期间产生 3k Ω 的寄生电阻

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1617649/ads1263-ads1263-developing-parasitic-resistance-of-3-to-7k-ohms-during-field-usage

器件型号: ADS1263

您好!

背景:
附加原理图是基于热敏电阻的温度检测子系统。 连接器连接到简单的 2 层 PCB、而该 PCB 连接到香蕉插头连接器。 现场用户将温度传感器探头插入香蕉插头连接器进行测量。

问题:
一年前、这些系统投入使用、发现没有系统性的偏见。 9K Ω 的固定电阻将产生 27°C 的温度读数。 由于固体和 hardawre 没有变化,相同的系统现在产生 18 摄氏度!

迄今的调查:
板载有 2 个 ADC。
1、两者具有不同的 3K 和 6K 失调串联电阻、以前没有这种电阻。连接 9K 电阻会产生 12K 和 15K 的读数。
2. AVDD 的诊断结果为 4.9V ,测量电压的差值小于 0.001%。 这表明 2.5V 的内部基准工作正常

将 IDAC 保持几秒钟以测量电流。显示 IDAC 在预期 100uA 值的+/–1%、88-89uA(11-12uA 流经 100K 电阻器)范围内

开放式问题:
1.ADS1263 在正常运行期间是否损坏? 如果是、则看到的电阻是内部保护电路/二极管的电阻?
2.在其中一个 ADC 上,OFCAL 值达到百万,不产生任何输出。

什么会导致故障? 可以采取哪些措施来防止损坏?

期待收到专家的意见!

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sudhindra Bheema Rao、

    您能解释一下“失调串联电阻“的含义吗? 这表示什么参数? 您如何测量它? 请具体说明

    听起来 ADC 可能已损坏、可能是由于过压事件或 ESD 冲击而损坏。 这很可能是通过输入实现的、但这当然不能得到保证。 您需要进行一些调查、以了解您的最终客户是如何发生这种情况的

    可以在输入端添加保护二极管。 假设电压小于大约 15V、1k Ω 电阻器应在持续过压事件期间限制流入引脚的电流

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的快速回复!

    当然、这里有更多基于每台设备行为的解释。
    器件#1
    1.在所有传感器输入端连接了一个 9.1K 欧姆 的固定电阻,测量的电阻为+2%。 这是在让系统投入运行之前测量的
    2.经过一定的月份,不同的设备现在的测量值约为 12K 欧姆和 15K 欧姆,并连接相同的 9.1K  
    3、调查显示: IDAC 测量准确 (+2%),内部 2.5 VREF 也准确。 电流从 50uA 切换到 100uA 时、误差保持不变。 测量效果良好(捕获温度变化)。 不过、测量值不是从 25°C 开始、而是从 18°C/22°C 开始、它们可以迅速跟踪温度变化而不会出现问题。 这是我正在谈论的偏移量。 在路径中没有其他的成分的情况下,如果观察到了这种偏移,它肯定与 AD1263 有关。  
    4.我也认为 ADC 已损坏。 但是要了解它是如何被损坏的。 探头本身看起来相当无害。  
    5.这里是故障分析
    a.器件 1、2 和 3 具有非常相似的、未加考虑的 3 至 7K 串联电阻、在现场使用后阻值为 1K。 令人惊讶的是,在所有情况下,下落不明的现实几乎是其他设备的两倍
    b.设备 4 - OFCAL 值在图表外、无法测量任何电压
    c.器件 5 — 也未响应 SPI 通信
    d.在器件#3 和器件#5 上替换 ADC 后、器件开始按预期工作。

    总之:是的、ADC 正在损坏。 如果我们需要增加保护、需要考虑哪些因素?  
    此外、如果您要对提取的 ADC 器件进行故障分析、我可以随时获取这些器件。

    希望这能更好地澄清情况。

    如果您需要更多的渗透、请告诉我。

    此致
    Sudhindra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sudhindra Bheema Rao、

    感谢您提供更多信息

    正如我在上一篇文章中所建议的、在这种情况下、至少添加保护二极管(例如 ESD 或 TVS 二极管)可能是有益的。 由于制造/搬运、而不是通用用途、ADC 的实际 ESD 等级仅为。

    以下是您可以查看的一些附加信息。 请注意、在以下每个情况下、我都链接到系列的第一个视频、因此这里有很多好内容

    ESD/EOS 系列的第一个视频: https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-analogue-to-digital-converters-adcs.html?videoId=6025680789001

    EMC 系列的第一个视频: https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-analogue-to-digital-converters-adcs.html?videoId=6307563764112

    -布莱恩