This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:我可以使用 stm32h7 左右的命令从 ads1278 驱动和检索数据吗

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1617581/ads1278-can-i-drive-and-retrieve-data-from-ads1278-with-an-stm32h7-or-so

器件型号: ADS1278

我们正在考虑驱动和检索的数据从 ads1278 的振动 DAQ 板,在 52ksps 24 位从 8 通道同步与 TDM ,我们考虑 stm32h7 的简单性在 FPGA 上,我不知道是否这是可行的。请帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Soufiane、

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    是的、您可以配置 ADS1278 进行 SPI 通信、并使用单个 SPI 端口 (TDM) 将数据从 ADS1278 传输到 MCU 上的标准 SPI 端口。  ADS1278 没有芯片选择 (/CS) 输入、因此您需要在 MCU 和 ADS1278 之间使用专用 SPI 端口、而不连接任何其他 SPI 器件。

    此外、为了获得出色性能、还应 将用于处理器的系统时钟用作 ADS1278 的时钟。  这样、您可以将 fSCLK/fCLK 的比率限制为 1、1/2、1/4、1/8 等。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用