This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF12EVM:无法从 DAC39RF12-EVM 上的 LMK04828B 触发 SPI SYSREF 脉冲

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1617929/dac39rf12evm-unable-to-trigger-spi-sysref-pulses-from-lmk04828b-on-the-dac39rf12-evm

器件型号: DAC39RF12EVM

您好:

我在 DAC39RF12-EVM 电路板上从 LMK04828B 触发 SYSREF 脉冲时遇到一些问题。

我附上了 TICS Pro 工程文件和我用于配置芯片的寄存器文本版本。

在该配置下、向寄存器 0x13E 写入任何值都不会触发 SDCLKOUT11 (FPGA_SYSREF) 上的系统参考脉冲。 image.png

如果将芯片重新配置为连续模式、可以看到包含预期周期的预期波形。 因此、系统的其余部分似乎可以正常工作。  

我还尝试了极性切换技巧、看看是否让脉冲发生器触发和发送脉冲、但没有。  

如有任何帮助、我们将不胜感激。

 

 LMKInitSyncPulserSPI.tcsLMKInitSyncPulserSPI.txt