This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:数据表上的标记不匹配

Guru**** 2968520 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1616079/lmg5200-mismatch-marking-on-datasheet

器件型号: LMG5200

 

COB24-207864-000

部件  •具有内部栅极驱动的 80V 10A GaN 半桥

规格数据表:LMG5200513B

实际接收体: LMG5200 4BZ027S G4  

PO:SPM583098

D/C2412

Lot:5093427T45

TKY (1T) 5712391ZFK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否更准确地阐述问题、以便我们能够努力解决这个问题。

    此致、

    Adithya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    德州器件型号  

    -LMG5200MOFR                                                                                                                                   

    -LMG5200MOFT

    德州仪器 (TI) 数据表标识标记=LMG5200513B

    实际接收到的部分主体: LMG5200 4BZ027S G4  

    为什么与数据表规格不同?

    批次详细信息:

    PO:SPM583098

    D/C2412

    Lot:5093427T45

    TKY (1T) 5712391ZFK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我回复的任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jitarat、

    请让我们通过电子邮件继续讨论。

    这是我的电子邮件地址、请通过电子邮件与我联系、我可以联系负责人来解决此问题。

    此致、

    Adithya

    a-ankam@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经向您发送了电子邮件。