This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263EVM-PDK:需要 PCB 和原理图设计文件

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1263EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1608004/ads1263evm-pdk-pcb-and-schematic-design-files-required

器件型号: ADS1263EVM-PDK

请分享所需的 PCB 和原理图设计文件 ADS1263EVM-PDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinayak Kulkarni:

    我们可以提供 此 EVM 的光绘文件、如果您想要这些文件、请告诉我

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    请分享 PCB 板级文件和原理图文件、我们对验证很有帮助。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinayak Kulkarni:

    EVM 用户指南中提供了原理图

    我们不提供实际的 PCB 文件、但可以提供光绘文件。 您想要这些吗? 将文件放在一起并加载到 TI.com 需要几天的时间

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    请将 Gerber 文件和其他相关文档分享给我。

    感谢您的 TI 支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinayak Kulkarni:

    我们创建了光绘文件、但由于内部进程、可能需要一些时间才能在 TI.com 上获取文件。 我会告知您何时可用

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我正在等待 Gerber 文件、请告知我上传 gerber 文件需要多长时间。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinayak Kulkarni:

    感谢您的跟进。 文件已创建、但我们的内部团队尚未将其加载到网站。 我不确定这需要多长时间、他们通常会批量上传文件

    每当文件上线时、我会在此处跟进

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinayak Kulkarni:

    我对您的请求持续延迟表示歉意。 后端尝试将文件加载到 TI.com 时出现多个问题、但我们仍在努力解决这些问题。 当我有另一个更新时、我会通知您

    感谢您的耐心

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinayak Kulkarni:

    说得太快了、他们今天刚刚上传了 gerber 文件。 它们应该在接下来的 24-48 小时内上线、因此如果您再次查看星期一、它们应该可供您使用

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bryan