This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7563:Vref 随机丢失输出超时

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1616483/dac7563-vref-lost-output-overtime-randomly

器件型号: DAC7563

我们在一个产品中使用了 DAC7563。 当 DAC 由 MCU 进行初始化时、DAC VREF 通过 SPI 总线配置为输出。 该 VREF 作为 MCU 内部 ADC 和 DAC 基准馈送到 MCU 的 VREF+输入。 最近、我们从现场使用中了解到、一些 DAC 会随机丢失 VREF 输出。 一些在上电几天后丢失输出、另一些则在大约 100 多天后丢失 VREF OUT。

在所有情况下、VREF 均在下电上电后返回。

 

我想知道什么会导致 DAC VREF 输出丢失?什么会触发此类行为以便进行跟踪。 我们在生产中从未看到过这种情况。 这是非常微妙的

查找任何输入、意见和建议

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Sheng、

    由于基准默认处于禁用状态、因此我怀疑器件正在由一些外部干扰或命令复位。  您是否可以检测到基准缺失的情况? 您可以监测电源还是以其他方式检测 POR 事件吗? 也许您可以在 DAC 更新时定期重新启用基准?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul

    当您提到外部干扰时、它们是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Sheng Chang、

    通过“毛刺脉冲“、Paul 表示电源毛刺脉冲并降至电源正常阈值以下。 如果 AVDD 电压干扰在 2.7V 以下、则器件可能会关闭、这将关闭基准。 AVDD 的标称电压是多少? 请调查以查看您的电压是否稳定。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Sheng、  如果您愿意、请随时给我发送电子邮件至 frost@ti.com。