This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3244:ADC3244 - INL/DNL 参数

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3244, ADC3444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1618517/adc3244-adc3244---inl-dnl-parameters

器件型号: ADC3244
Thread 中讨论的其他器件: ADC3444

您好!

我们正在评估双通道 14 位 ADC、该 ADC 能够提供 120MS/s 的低功耗。 ADC3244 似乎很合适、但 DNL 对我们来说是一个重要指标。  

您是否有此器件的 INL/DNL 值?

 

此致、

Sondre Fortun Slettemoen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sondre:

    我来研究一下设计、看看我们是否能为您提供 ADC3244 的 INL/DNL 数据。

    请给我几天时间回复。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sondre:

    请参阅 ADC3444 ADC、它与 INL/DNL 规格相同的系列器件、请参阅数据表第 16 页。

    www.ti.com/.../adc3444.pdf

    此致、

    Rob