This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294:ADS1294 SPI 锁定/ ESD 暴露后的全零状态

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1618669/ads1294-ads1294-spi-lock-up-all-zero-status-after-esd-exposure

器件型号: ADS1294

我们将在带有 STM32F4 MCU 的 4 通道 ECG 应用中使用 ADS1294。 器件在 RDATAC(连续转换)模式下运行。 在正常运行情况下、24 位状态字始终如一:
0xC0 0x00 0x00
然而、在 ESD 测试(IEC 61000-4-2 类型设置)期间、当 ESD 枪放电距离器件约 1 英尺时、Hydroguide_Rev 提供以下行为 Partial.pdf:
•DRDY 继续以预期的数据速率切换
•SPI 事务继续(SCLK、CS 按预期处于活动状态)
•STATUS 字变为:0x00 0x00 0x00
•所有通道数据变为零
•此情况会持续存在、直到 ADS1294 复位并重新初始化
这表明器件保持计时状态(DRDY 处于活动状态)、但 DOUT 似乎输出为全零。
其他意见:
•SPI 主器件继续按预期每帧位数计时
•在 ESD“放电“阶段可以始终如一地重现此问题
•电源轨 (AVDD、DVDD) 在示波器上没有显示明显的崩溃
•硬件复位和完全重新配置后、恢复正常操作
我们随附了相关原理图以供审核(前端和 SPI 接口)。 该设计包括:
•隔离的模拟和数字域
•ECG 电极输入保护
•去耦符合数据表建议的标准
鉴于这些症状、我们希望您提供以下方面的指导:
  1. 在什么内部条件下、ADS1294 会在 DRDY 继续切换的情况下输出持续 0x00 状态?
  2. 当 DRDY 振荡器继续运行时、是否存在任何记录的行为?
  3. 是否建议专门针对 SPI 或复位/启动线路提供额外的保护、以确保 ESD 稳健性?
  4. 是否有任何与 SPI 锁定或全零输出行为相关的已知勘误表?
我们希望您深入了解可能的根本原因或建议的调试步骤和适用的已知缓解措施。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vipul、

    我们的设备专家处于办公室之外。 请预计在 2 月 27 日这一周内收到回复。

    此致、

    Payton