This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122S14:RMS 噪声

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1230, ADS1231, ADS1235, ADS1232, ADS122S14, ADS1220, ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1618146/ads122s14-rms-noise

器件型号: ADS122S14
主题中讨论的其他器件: ADS1235ADS1232、ADS1230、ADS1231、、 ADS1220ADS124S06

大家好、支持团队。

您能帮助我们计算 RMS 噪声吗?

 我们正在考虑用 ADS1235 代替称重系统(以降低成本)。

将 RMS 噪声与 ADS1235 和 ADS1232 进行比较。

ADS1224S14 的 RMS 噪声是否按如下方式估算?

我们比较的是 10SPS。  

-ADS1232 : 18nV (AVDD=3V 10SPS )

-ADS1235 : 10nV (10SPS , Sinc4)  

第 48nV 章:不是吗?

*48 nV 是将表 6-3 速度模式 3 增益=256 的 68 nV 除以 2^0.5 获得的值。  

此致、

D.H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的大辅山:

    假设平均两个读数从 20SPS 到 10SPS、则计算结果完全正确。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wuerker-San

    感谢您的确认。

    我很重视 INL 最大值的规格、但您能否介绍一款性能与 ADS 1232 相同的产品?

    ADS1235 有点贵。

    此致、

    D.H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的大辅山:

    对于称量系统而言、INL 和噪声性能通常是您所说的一些最重要的规格。
    在噪声性能方面、ADS1232 和 ADS1235 是我们的低成本选择。 所有其他低成本选项(例如 ADS1230、ADS1231)的噪声性能都较差。

    如果可接受 ADS122S14 的噪声性能、并且他们只担心 INL、我们可以分享我们的表征数据、以专门展示高增益设置下的 INL 性能。 我们在数据表中展示了 15ppm (max)、因为我们涵盖了此规格的所有增益和速度模式设置。 例如、在高增益和某些速度模式下、INL 性能会更好。

    我想指出的一点是 ADS122S14 不支持 5V 电源运行。 在高端称重系统中,您可能更愿意使用 5V 电源。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Wuerker-San

    感谢您的支持。

    我很感谢。

    ADS1232 没有用于高增益的 INL 限制、我们的客户最近报告称、这种情况往往会变得更糟。

    因此、我们正在寻找具有限制的产品。

    但是、正如您所指出的、这是一个 5V 系统、因此我们在找到理想的替代产品时遇到了问题。

    此致、

    D.H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 大辅山:

    我看到了您与 Keith 的讨论。
    如果 INL 和噪声性能至关重要、ADS1235 是我们的理想选择。
    您可以查看 ADS124S06 或 ADS1220、它们具有与 ADS122S14 相似的噪声性能、但支持 5V 工作电压。

    此致、
    Joachim Wuerker