This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:ADC32RF45EVM 如何在没有 GUI 的情况下通过 FTDI 访问寄存器

Guru**** 2924970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1617800/adc32rf45-adc32rf45evm-howto-access-registers-via-ftdi-without-gui

器件型号: ADC32RF45

您好:  

我们目前使用的是 ADC32RF45EVM。 提供的 GUI 工具对于初始评估和配置非常有用。 但是、我们现在希望在我们自己的软件环境中自动执行设置过程。

是否有可能获得允许直接对器件寄存器进行读/写访问的低级 API? 直接通过 FTDI USB 转并行接口实现通信似乎相当复杂、因此使用低级 API 访问寄存器会显著帮助我们进行开发。

此致、

哈拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harald:

    遗憾的是、该器件很久以前开发过、目前没有可用的 API。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob、

    感谢您的答复。 配置 LMK 时钟芯片时遇到问题。 您是否可以提供任何文档或源代码示例?

    此致、

    哈拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harald:

    我将此帖子发送给支持 LMK 器件的时钟组。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harald:

    LMK 器件没有任何源代码。

    您可以使用 TICS Pro (www.ti.com/.../TICSPRO-SW) 来帮助您进行编程。  

    配置完成后、可将寄存器设置导出为文本文件。